🤖 Projekt Kick‑Sim
Was passiert, wenn Mensch gegen Maschine am Kickertisch spielt? In der SPE Bad Neustadt wurde daraus ein anspruchsvolles Projekt: Kick‑Sim. Ziel war es, neue digitale Technologien mit den Kompetenzen des Elektromotorenwerks zu verbinden und ein System zu entwickeln, das in Echtzeit auf das Spiel reagiert.
Entstanden ist ein teilautonomes Kickersystem, das Bildverarbeitung, KI‑basierte Entscheidungslogik, Steuerungstechnik und Mechanik zusammenbringt. Eine Kamera erfasst die Ballposition, ein trainiertes Modell trifft Spielentscheidungen und überträgt diese auf das Antriebssystem. ⚙️
Trainiert wurde das System mit einem neuronalen Netz und Machine Learning. Mithilfe einer Simulationsumgebung konnten Spielsituationen realitätsnah nachgebildet und gezielt trainiert werden. Schritt für Schritt wurde das Modell im Trial‑and‑Error‑Prozess verbessert, bis erste Bälle erfolgreich abgewehrt werden konnten.
Parallel entstand ein eigenes mechanisches Konzept für die Bewegung der Stangen, das iterativ entwickelt und gefertigt wurde. Besonders herausfordernd war der Übergang von Simulation zur Realität. Nach vielen Anläufen gelang schließlich ein stabiler Betrieb des Torwarts am realen Tisch.
Der größte Erfolg liegt im gewonnenen Verständnis dafür, wie KI, physikalische Bedingungen und Systemdesign zusammenwirken müssen, damit lernende Systeme in der Praxis funktionieren.
Für uns als SPE zeigt Kick‑Sim eindrucksvoll, wie interdisziplinäres Arbeiten funktioniert. Informatik, Elektrotechnik und Mechanik greifen hier ineinander und machen erlebbar, wie aus einer Idee ein reales, funktionierendes System wird 🎯
Ein großes Dankeschön an alle Kolleg:innen, die das Projekt unterstützt und begleitet haben.
👉Wie das Ganze funktioniert, zeigen die Studierenden hier im Video
16. Juni 2026