🤖FutureParking holt das Ding!
And the winner is…
Die SIEYA Community hat entschieden: Herzlichen Glückwunsch an FutureParking! 🎉
Mit eurem Projekt zum Thema Innovationskraft & Künstliche Intelligenz habt ihr überzeugt.
Ein riesiges Dankeschön an alle teilnehmenden Teams, ihr habt gezeigt, wie viel Kreativität und Innovationskraft in euch steckt. Es war crazy zu sehen wie viele tolle Projekte ihr auf die Beine gestellt habt! Auch wenn es am Ende einen Gewinner geben muss, wir ziehen den Hut vor euch allen!💡
Bei insgesamt über 550 Abstimmungen sieht das Finale Endergebnis so aus:
- 🤖FutureParking - 39%
- 👩💻Team SiemensAssist - 33%
- 🚢 Elbleuchten - 28%
Danke auch an alle, die abgestimmt haben!🙌
9. Juni 2026